Temperatursensor KTY 84-130

Dieser Sensor ist ein Kaltleiter, der seinen Widerstand abhängig von der Temperatur nach einer definierten Kurve ändert. Der Temperatursensor KTY 84-130 kann zur Motortemperatur-Erfassung bei Betrieb am Umrichter eingesetzt werden.

Einige Umrichter ermitteln über den Widerstand des Temperatursensors die Motortemperatur. Sie lassen sich auf eine gewünschte Temperatur für Warnung und Abschaltung einstellen.

Motortemperatur-Erfassung mit eingebautem Temperatursensor KTY 84-130.

Anschluss-Schaltbild

Schaltbild KTY

Kennlinie

G_D087_DE_00072h.jpg

 

 

Siehe auch "Motorschutz"